Now Loading
村田制作所 muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS发现!电子乐园

将噪声拒之门外的
强大守护神。

静噪滤波器

静噪滤波器的照片

LIBRARY

#04

简介

  • 它是用来防止发出干扰电波(噪声)的电子元件。
  • 它利用了电感器和电容器的能力。
  • 它也被称为“EMI静噪滤波器”哦。

静噪滤波器的能力

它守护着我们的便利生活!

电波中常常会混入被称为“噪声”的干扰电波。如果放任不管,智能手机或游戏机的Wi-Fi™可能会突然连接不上!
为了避免这种情况,静噪滤波器会从电波中把这些噪声清除掉哦。

展示静噪滤波器工作原理的示意图。混有噪声的电波通过静噪滤波器后,就会变成没有噪声的电波。

静噪滤波器能力的秘密

静噪滤波器有两种类型哦

静噪滤波器包含“电感器”和“电容器”两种类型,它们清除噪声的方式各不相同。
电感器会从电波中吸收噪声;而电容器则会把噪声引导到其他电子电路(接地)里排走。
顺便说一句……如果把电感器和电容器组合起来,就能得到更厉害的静噪滤波器哦。

展示两种静噪滤波器类型的示意图。电感器类型会像吸尘器一样从电波中吸走噪声。电容器类型会把噪声引导到其他电子电路(接地)里排走。

静噪滤波器家族

片状铁氧体磁珠的照片

片状铁氧体磁珠

因为体积很小,可以在各种地方使用。

共模扼流圈的照片

共模扼流圈

用来阻挡通电或传输音频时产生的噪声,不让它们通过。

方块型EMI静噪滤波器的照片

方块型EMI静噪滤波器

只要一个,就能同时阻断多种噪声。

小知识

它的单位是什么?

我们用“阻抗”的大小来表示噪声通过的难易程度。
阻抗的单位是 Ω(欧姆)。这个数值越大,噪声就越难通过。
开动脑筋!

问题

答案是3:“干扰电波”。
鼻子的英文是“nose”,迷宫的英文是“maze”哦。