什么都骗不过它的眼睛。
值得信赖的电波分类员。
LC滤波器

LIBRARY
#03
简介
- 它只会让需要的电波通过哦。
- 因为它是由电感器(L)和电容器(C)组合而成的元件,所以被称为“LC滤波器”。
- 只要根据电波来制造,就能应对应对各种各样的电波。
LC滤波器的能力
熟练筛选并传递电波的分类高手
游戏机、笔记本电脑、智能手机……各种各样的机器都在不断发出大量肉眼看不见的电波。
LC滤波器能瞬间识别出电波的种类,只接收并传递其中一种特定种类的电波。

LC滤波器能力的秘密
根据电波量身打造的小巧身材!
LC滤波器是由多层薄片叠加制成的。
通过用片状材料来制作线圈和电容器,可以让它的体积变得非常小。
一个LC滤波器只能传递一种类型的电波。要想传递目标电波,就需要配备对应的LC滤波器哦。

LC滤波器家族

由L和C组合而成的元件
除了LC滤波器之外,还有其它由电感器(L)和电容器(C)组合而成的元件哦。
“耦合器”可以检查电波的发射强度是否正常。
“巴伦器”则能够减小干扰电波(噪声)的影响。
小知识
它的单位是什么?
频率的单位是Hz(赫兹)。在LC滤波器中,经常使用MHz(兆赫)和GHz(吉赫)。MHz表示100万Hz,GHz表示10亿Hz。
根据电波的种类,大致的频率范围是固定的。例如,Wi-Fi™通常使用2.4GHz或5GHz,而电视电波则多使用470~710MHz。
根据电波的种类,大致的频率范围是固定的。例如,Wi-Fi™通常使用2.4GHz或5GHz,而电视电波则多使用470~710MHz。
名称有什么不同?
LC滤波器通过频率(1秒内的波动次数)来区分电波。只允许低频通过的LC滤波器叫做“低通滤波器”,而只允许高频通过的则被称为“高通滤波器”。
开动脑筋!
问题
L指的是电感器,C指的是电容器。
一起来找找LC滤波器吧!