及时提醒温度变化的
观察者。
温度传感器

LIBRARY
#06
简介
- 热还是冷?它能测量温度并告诉你哦。
- 它也被称为“热敏电阻”哦。
温度传感器的能力
它能告诉你“热”还是“冷”!
机器如果太热或太冷,就容易出故障。
多亏了温度传感器能够测量外界气温和机器本身的温度并发出提醒,机器才能安全、正确地运行哦。

温度传感器能力的秘密
通过电流大小就能知道温度!
温度传感器会随着温度的变化而改变通过的电流量。
温度升高时电流更容易通过,温度降低时电流就不容易通过。
也就是说,电流大的时候表示“热”,电流小的时候表示“冷”。
通过电流的大小,就能知道温度了。

温度传感器家族

尺寸与测量方式多种多样
在电子元件中,小型元件被称为“贴片型”,而组装制作中会用到的那种较大的元件则被称为“引线型”。
引线型温度传感器的特点是“长长的金属脚”
此外,还有一种温度传感器能在温度升高时会突然变得不易导电,从而起到保护电路的作用。
小知识
它的单位是什么?
用来表示温度传感器“电流通过难易程度”的单位是 Ω(欧姆)。
例如,天气冷的时候可能是10Ω,电流不容易通过;但变热之后可能会变成1Ω,电流就很容易通过了。
例如,天气冷的时候可能是10Ω,电流不容易通过;但变热之后可能会变成1Ω,电流就很容易通过了。
开动脑筋!
问题
答案是②:空调!
它会根据房间的温度,调节制热或制冷的强度哦。
它会根据房间的温度,调节制热或制冷的强度哦。
一起来找找温度传感器吧!